This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:眼图问题

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425847/tusb212-eye-diagram-issue

器件型号:TUSB212

工具与软件:

嗨、团队:

您能帮助您查看此眼图测试结果、并提供一些有关如何配置我们的转接驱动器的建议吗?  

e2e.ti.com/.../USB2.0-HI-CAMERA-KY-F.mht 

示意图:  

谢谢

Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    从眼图可以看出、转接驱动器似乎未启用。 您是否能够监视 ENA_HS 引脚和 CD 引脚以查看其外观? 如果 启用了转接驱动器、则应将这些引脚拉高。

    此外、请确保遵循第8.2.2.1节中的测试程序、并且在发送任何信号之前为转接驱动器供电、否则转接驱动器将不会启用。

    电路原理图显示、DC_Boost 为中电平、而 EQ 为 EQ2。 您可以考虑将 EQ 降至 EQ1或0、以确保信号不会受到过度补偿。

    谢谢!

    Ryan