This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP408:I2C 时序规范

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424645/sn65lvcp408-i2c-timing-specification

器件型号:SN65LVCP408

工具与软件:

请仔细查看数据表、尝试并了解以下规格:

I2C 内部寄存器设置时间、SDA 到 SCL = 250us (最小值    

数据表中未明确说明这一点。 您能说明一下这意味着什么吗?  这是一个错别字吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此的描述有点令人困惑、但它涉及 I2C 数据建立时间。  请注意、该表主要基于 表11。 标准、快速和快速模式增强版 I2C 总线器件的 SDA 和 SCL 总线特性 (来自 I2C 规范)。  我建议查看该表和相关时序图。

    我在查看 I2C 规格时注意到、数据表中可能存在拼写错误。  我希望设置时间应该为250ns、而不是250us。  鉴于标准100kHz I2C 的时钟周期为10us、250us 没有意义的数据设置时间。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!