This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:能否将 VCCOUT 连接到 VIO

Guru**** 2483185 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425855/tcan4550-q1-can-i-wire-vccout-to-vio

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

工具与软件:

您好!

我有一个5V MCU 通过 TCAN4550的 VCCOUT 供电、我查看了数据表中关于与微处理器 IO 引脚匹配的 VIO 引脚、想知道由于空间限制、是否可以将 VCCOUT 直接连接到 VIO 引脚、以便我不需要在电路板上添加额外的 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bchan:

    有。  VIO 电源轨用于设置数字 IO 电平转换器的电压基准电平以匹配 MCU 电压、并为 OSC1/2时钟/晶体电路供电。  器件的其余部分由 VSUP 电源引脚供电。

    由于 VCCOUT 在器件未处于睡眠模式并且正在为 MCU 供电时处于开启状态、因此应该没有问题。

    此致、

    Jonathan