This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E04U04:标记 TPD1E04U04DPYR 的问题

Guru**** 2841500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425578/tpd1e04u04-marking-question-for-tpd1e04u04dpyr

器件型号:TPD1E04U04

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

*对于 TPD1E04U04DPYR 零件、此标记(A5或 AS)是否正确?  

我在数据表或部件标记查找中找不到。

封装器件标识查找|德州仪器(TI)(TI.com)

我知道有时器件标识查找未检测到标记尚未注册。

您能否确定这是不是正确的器件?

此致、

高志

T4756859

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:  

    这是一个最近出现的问题。 器件的组装地点标记错误、这就是 A5显示的原因。 已针对新器件构建对其进行审核和更正。 这不会影响器件的工作方式。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致!

    McKenzie