This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3414:如何处理 CAN GND

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425174/tcan3414-how-to-deal-with-can-gnd

器件型号:TCAN3414

工具与软件:

大家好、我有一个简单的问题。 我在系统中使用 TCAN3414。 它是一个3V3 CAN 驱动器。 现在、我们需要(或者我们是否需要?) CAN 接地。 它是否与5V 驱动器兼容? 如果我回答正确、3V3和5V CAN 驱动器的空闲总线电压不同。 5V 为2.5V、3V3为1.65V。 我是否认为这可能会导致问题或增加额外的电流? 似乎没有写任何关于这个主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    3.3V CAN 收发器能够在2.5V 或<2V 空闲、具体取决于总线情况。 这使它们能够实现互操作性。

    关于 GND 问题、TCAN3414不要求总线上的其他5V CAN 收发器具有不同的 GND。 如果其他收发器共享同一个 GND、则完全可以在5V 和3.3V CAN 收发器之间共享同一个 GND。 这些器件旨在完全能够与现有5V CAN 网络进行互操作。

    在异构设置(即3.3V CAN 和5V CAN 混合)中、您可能会看到共模变化、具体取决于在任何给定时间哪些节点正在进行通信/传输。 这是一种预期现象。

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的明确响应。 现在、我可以自信地使用此驱动器。