This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 接口论坛

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422841/interface-forum

器件型号:SN65HVD230
主题中讨论的其他器件:SN65HVD06

工具与软件:

请提供器件型号的最高结温-

资格 最高结温
SN65HVD230DR  
SN65HVD06DR  
SN74HC191DR  
SN74LV02ADR  
SN74LV00ADR  
SN74LVC1G386DBVR  
SN74ALVCH16245DGGR  

如果您能一起提供所有这些器件的最高结温、将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poonam:

    Sn65HVD06的最高结温为150°C。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poonam:

    SN65HVD230DR 的最高结温为125C。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Poonam:

    SN74LV、SN74LVC 和 SN74ALVC 器件的最高结温均为150°C。

    此致!

    Malcolm