This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0307:LMH0307和 LMH0346的 IBIS 模型

Guru**** 2926690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0346, LMH0307, LMH0318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424419/lmh0307-ibis-models-for-lmh0307-and-lmh0346

器件型号:LMH0307
主题中讨论的其他器件:LMH0346、、 LMH0318

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

请分享 IC 的 IBIS 模型:LMH0307和 LMH0346。

请分享、因为我在 TI 网站上找不到它。

谢谢。此致

Pooja Mishra.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooja:

    我们没有适用于上述 IC 的 IBIS 模型、但我们有适用于 https://www.ti.com/product/LMH0302的 IBIS 模型、它不是双路输出、但仍然是电缆驱动器(如 LMH0307)、而 LMH0318时钟恢复器具有 IBIS-AMI 模型。 您可以在 TI 网站上申请这些许可证。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队  

    对于 LMH0318时钟恢复器、需附上 IBIS 模型申请表而非 IBIS 模型。

    您可以检查并告诉我具有 IBIS 模型的其他类似器件型号吗?

    此致、  

    Aman Srivastava.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    对于3G 时钟恢复器、LMH0318和 LMH0346是 我们的 两种选择。 如果您请求模型、我们可以批准该请求。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nick、我向 TI 申请并获得了类似器件型号的模型文件。
    谢谢

    此致  
    Aman Srivastava.