This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:通过 TUSB4020BI 为下行端口使用上行电源:

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1401194/tusb4020bi-using-upstream-power-for-downstream-ports-with-tusb4020bi

器件型号:TUSB4020BI

工具与软件:

如果我仅使用 TUSB4020BI 进行 USB 通信、我想确认是否可以为下行端口使用上行电源。 在此配置下、能否通过 VBUS 供电下行端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khosro:

       可 使用上行 Vbus 作为 Vbus 开关的源来控制下行 端口 Vbus、不建议  将 上行 Vbus 直接连接到下行端口 Vbus

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的答复。 我是否可以在不对具有目标寄存器的简单低速率数据应用进行编程的情况下使用此 IC、或者 我是否应该从 USB 上游端口对此 IC 进行编程?

    此致、

    Khosro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khosro:

       您可以仅使用 USB2低数据速率应用的默认设置。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    那么我不需要在这种情况下对它进行编程、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您能否为我提供 TUSB4020BPHP 评估模块的布局文件?

    此致、

    Khosro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只有 TUSB4041 EVM 文件、您仍然需要吗?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢、我可以了解如何放置元件。

    此致、

    Khosro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊请求。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我刚刚将我的未读通知标记为"如何接受友谊申请?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以提供关于引脚9的3.3V 电压(USB_VBUS)? 在这种情况下、R7和 R8的建议值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../EP_2D00_ELN_2D00_00364_2D00_70_2D00_Hub.pdf

    e2e.ti.com/.../EP_2D00_ELN_2D00_00364_2D00_70_2D00_Hub.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题:查看 BUS_POWERED HUB 原理图的请求

    Brian、您好!

    我已经向您发送了 BUS_POWERED 集线器的原理图、它专为没有充电选项的简单低速应用而设计。 该集线器的主要用途是发送和接收低速信号。

    您能否查看原理图并提供反馈? 我还有一些具体问题:

    1. 来自引脚9的3.3V 电源(USB_VBUS):

      • 是否可以 将3.3V 连接 至 USB_VBUS (引脚9)?
      • 如果是、电阻器 R7和 R8的建议值是多少?
    2. 整流器二极管后的5V 电源:

      • 在整流器二极管之后的引脚9上提供5V 电压是否可接受?
      • 为了确保正常工作、该5V 电源应该具有多大的电压容差?
    3. FL1的放置(连接到引脚26和27):

      • FL1是否应放置在当前连接的位置、或者将其放置在隔离器的输入侧(ISOUSB111DWR)是否会更好?
    4. 电容器优化:

      • 您能否在原理图中指定任何不必要的电容器来实现更优设计?

    感谢您协助查看原理图并解决这些问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    并且是否可以提供关于引脚9 (USB_VBUS)的3.3V? 在这种情况下、R7和 R8的建议值是多少?  [报价]

    对于3.3V、分压器可以是50k/10k。 可在引脚9上获得0.5V 电压。

    [报价 userid="619388" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1401194/tusb4020bi-using-upstream-power-for-downstream-ports-with-tusb4020bi/5377518 #5377518"]

    整流器二极管后的5V 电源:

    • 在整流器二极管之后的引脚9上提供5V 电压是否可接受?
    [报价]

    引脚9应为0.5V

    FL1的放置(连接到引脚26和27)

    当前位置看起来不错。

    您能否在原理图中指定任何不必要的电容器来实现更优设计?

    3.3V 和1.1V 电源不需要1nf 电容器。

     我正在查看原理图 、明天就完成。

    好的

    Brian

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你布赖恩:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用带默认寄存器的集线器控制器、您提到它支持低速数据传输。 您是指1.5Mbps 还是12Mbps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应支持1.5Mbps 和12Mbps。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图审阅结果。

    e2e.ti.com/.../interwell_5F00_tusb4020B_5F00_sch_5F00_review.pdf

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您查看我的原理图、请将 PCB 发送给我吗? 如需发送 PCB、我如何接受您的友谊申请?

    此致、

    Khosro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 应该会收到关于接受友谊申请的电子邮件。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你可以发送消息,我说你好与私人 消息。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已将 EVM 文件发送到消息框中。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我已经尝试打开. Brd 文件在 Altium 24中,但我无法不幸地打开它。 如果你已经有节奏或类似的柔软,你可以把它转换并发送给我吗?

    此致、

    Khosro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khosro:

      让我来尝试一下、看看它是否起作用。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,不明白你的答复的含义。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    我希望您能表现得好。

    感谢您发送 TUSB4041 EVM 的两个示例文件、以帮助我确定 PCB 上的元件放置。 但是,我注意到文件格式是在.brd 中,我无法在 Altium Designer 24中打开。

    请将文件转换为。 PCB 格式或与 Altium 兼容的另一种格式? 这对我继续进行设计非常有帮助。

    对任何困惑深表歉意、并提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khosro:

      我正在出差、 9月28日后会回到办公室。 我 将 尝试 在我回到办公室后转换文件。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查您的私人消息。

    好的

    Brian