This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1029-Q1:TLIN1029DRQ1的存储条件和固件;Tstg 和固件

Guru**** 2483225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1029-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425072/tlin1029-q1-storage-condition-tstg-for-tlin1029drq1

器件型号:TLIN1029-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我看到了另一个 E2E 主题、其上显示"TLIN1029DRQ1的贮存温度范围为-65 C 至150 C。"

为什么 Tstg 不在数据表上? 您是否有添加的计划?

此致、

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kento-San、

    这更多的是封装考虑因素、因为存储温度是指器件完全断电和未使用的情况。 原因在于器件的封装和工艺技术、所以贮存温度是 TI 范围内的。 如果添加到数据表中、则是为了方便起见。 通常、贮存温度约为 TJ 范围之外的10°C / 15°C。 就 TLIN1029-Q1而言、 TJ 范围为-55°C 至+150°C、因此贮存温度可达到-65°C。

    不过、在考虑贮存条件时应考虑 MSL 等级。 存储器件时、货架期("工厂车间寿命")基于工厂车间寿命@ 30°C。 将温度存储在远离 30°C 估算的位置可能会略微影响 MSL2或更低器件的寿命。

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您的支持。 我了解我们是如何决定 Tstg 的。 了解这些信息。  

    请给我发送电子邮件以进行下一步。

    此致、

    Kento