This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:关于锁定数据速率的查询

Guru**** 2895190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424904/lmh1219-query-with-regards-to-the-lock-data-rates

器件型号:LMH1219

工具与软件:

尊敬的 LMH1219团队:

我们有关于 传入 HD-SDI 流的 IN0+时钟恢复器锁定数据速率的问题。

目前我们正在考虑 将 LMH1219时钟恢复器与我们的一些研究和开发工作集成。 作为测试过程的一部分、我们还将评估传入 HD-SDI 数据的比特率容差、以便于获取锁定。

根据 LMH1219数据表的摘录、当前只有时钟恢复器锁定数据速率的典型值、如下图中突出显示。

重点介绍了 SMPTE HD 规格、您是否可以提供最小值或最大值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juwin:

    LMH1219的锁定范围通常为+/-500ppm。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你尼克!