This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810:一个信号旁路

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415063/ds560df810-an-signal-bypass

器件型号:DS560DF810

工具与软件:

您好、先生、

 启用或禁用信号旁路之间有何不同?

如果禁用  信号旁路、 以太网设备(网卡或交换机)是否也禁用功能?  

您建议采用什么设置?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    启用信号旁路后、DS560DF810可在检测到信号时通过器件发送原始(非重定时)数据。  这一点很重要、因为重定时器无法锁定数据为312.5Mbps。

    在重定时器上禁用信号旁路并不会直接在已连接的 NIC 或交换机上禁用信号旁路。  如果希望收到自动协商信号、我建议启用信号旁路。  如果您不希望收到这些信号、则可以禁用信号旁路。

    您的系统如何使用重定时器?

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miller:

    我们发现、有时   在热插拔 DAC 电缆时、NIC 通过重定时器链接进行切换的成功时间比 NIC 直接切换的时间长。 连接甚至可能失败 、需要重新插入 DAC 电缆。 如果连接正常、则功能和信号质量始终良好。

    因此、我们怀疑这可能是设备自动协商问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    可能是由 a 导致的。

    您可能还发现从 DS560DF810读回通道信息很有价值。  您可以查看检测信号计数以查看已进行了多少 CDR 锁定尝试。

    谢谢!
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您还提到、如果连接正常、则功能/信号质量良好。

    您能否在此添加更多详细信息?  "正常"连接是什么意思?  这是热插拔光学模块吗?

    您看到的建立链路时间是多久?

    谢谢!
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miller:

     "正常"连接是什么意思?  这是热插拔光学模块吗?

    > 如果 CDR 锁定并且我们使用了 DAC 电缆,则吞吐量为50Gb/s。

    您看到的建立链路时间是多久?

     >约5分钟,或 CDR 始终无法锁定。

    1.如果我们设置 一个信号旁路=1 (默认=0 ),会发生任何副作用?

    2.如何   在 EEPROM 模式下为不同通道独立设置不同的 TX FFE 系数?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您正在使用哪种变速箱模式?  我假设您使用的是0x00或0x80。  您可以尝试不使用的任何模式吗?

    此外、您是否有可以用于连接器件的 I2C 控制器?  对于调试、尝试使用 I2C 控制器而不是 EEPROM 来配置器件可能有价值。  有些使用 I2C 控制器实现的补丁未通过 EEPROM 实现。

    若要独立调整 TX FFE 系数、需要在 EEPROM 中多次使用该"宏数据包"。  要选择通道、请修改通道使能数据。  通道使能位映射到通道。  换句话说、第0位选择通道0、第7位选择通道7。  要修改通道0和1、请使用通道 ENABLE = 0x03。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miller:

    我假设您使用的是0x00或0x80。  您可以尝试不使用的任何模式吗?

    ->我们默认 uesd  0x00:直接连接 和它们之间有什么不同  0x00:直接连接  0x80:模拟低延迟路径

    您是否有可用于连接器件的 I2C 控制器?   

    ->我们的系统没有 I2C 主控制器、但我使用 TI i2c 主器件软件狗+TI-DS560-Latte 进行调试。

    若要独立调整 TX FFE 系数、需要在 EEPROM 中多次使用该"宏数据包"

    ->我仍然不明白 "宏数据包"的次数  方法 和 编程方法、您是否可以提供示例文件(如 EEPROM_ConfigUpdateSingle)供我们 参考?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们默认使用 0x00:直线连接 ,而 0x00:直线连接 和 0x80:模拟低延迟路径之间有什么不同 ?

    ->主要区别是 直接模式0x00 执行 SERDES 功能块、而 模拟低延迟模式0x80 该功能块。  这些模式的功能相似、但有一些不同的内部数字配置。  因此、我相信你们尝试一下会很有价值 模拟低延迟模式(0x80) 看看您是否发现了相同的问题。

    我们的系统没有 I2C 主控制器、但我使用 TI i2c 主器件软件狗+TI-DS560-Latte 进行调试。

    ->根据模拟低延迟模式测试的结果、我认为尝试使用 I2C 主控制器通过 API 来配置器件、以确定您观察到的行为是否由 EEPROM 配置造成可能有价值。

    我仍然不明白 "宏包"多次 意味着 和 如何编程它,你能提供示例文件(如 EEPROM_ConfigUpdateSingle )作为我们的 参考吗?

    ->宏数据包由操作码、操作数以及相关操作数组成。  对于 TX FFE 宏、这包括操作码(0x0C)、操作数(6)、然后是操作数(通道启用屏蔽、TX FFE 屏蔽、预2值、预1值、主值、 POST 1值)。

    我已经附加了一个示例文件。  在此文件中、我只需在 EEPROM_810部分中手动设置 TX FFE 值。  请注意、在附加的文件中、第一个 TX FFE 宏数据包配置通道0-3、第二个 TX FFE 宏数据包配置通道4-7。

    e2e.ti.com/.../EEPROM_5F00_ConfigUpdatedSingle_5F00_Manual_5F00_TX_5F00_FFE.xlsx

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miller:

    感谢您提供示例文件。 如果宏数据包字节数量增加、是否需要更改"Paket length"?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、很好。需要增加数据包长度。  请注意、增加数据包长度也会自动增加"器件数据包大小"单元中的值。  

    请告诉我们如何使用0x80模式进行测试。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我想继续跟进这个问题。  你们是否有任何更新?  是否仍在调试热插拔问题?

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miller:

    问题似乎已经解决、我们正在等待更多系统进行验证。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的更新。  很高兴听到这个问题似乎已经得到解决!

    您是否为解决此问题做出了任何更改?

    谢谢!
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miller:

    我们更改为  信号旁路= 1 和   模拟低延迟模式(0x80)。

    谢谢。