Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810
工具与软件:
您好、先生、
启用或禁用信号旁路之间有何不同?
如果禁用 信号旁路、 以太网设备(网卡或交换机)是否也禁用功能?
您建议采用什么设置?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810
工具与软件:
您好、先生、
启用或禁用信号旁路之间有何不同?
如果禁用 信号旁路、 以太网设备(网卡或交换机)是否也禁用功能?
您建议采用什么设置?
谢谢。
尊敬的 Kevin:
启用信号旁路后、DS560DF810可在检测到信号时通过器件发送原始(非重定时)数据。 这一点很重要、因为重定时器无法锁定数据为312.5Mbps。
在重定时器上禁用信号旁路并不会直接在已连接的 NIC 或交换机上禁用信号旁路。 如果希望收到自动协商信号、我建议启用信号旁路。 如果您不希望收到这些信号、则可以禁用信号旁路。
您的系统如何使用重定时器?
谢谢!
Drew
您好、Miller:
"正常"连接是什么意思? 这是热插拔光学模块吗?
> 如果 CDR 锁定并且我们使用了 DAC 电缆,则吞吐量为50Gb/s。
您看到的建立链路时间是多久?
>约5分钟,或 CDR 始终无法锁定。
1.如果我们设置 一个信号旁路=1 (默认=0 ),会发生任何副作用?
2.如何 在 EEPROM 模式下为不同通道独立设置不同的 TX FFE 系数?

谢谢。
尊敬的 Kevin:
您正在使用哪种变速箱模式? 我假设您使用的是0x00或0x80。 您可以尝试不使用的任何模式吗?
此外、您是否有可以用于连接器件的 I2C 控制器? 对于调试、尝试使用 I2C 控制器而不是 EEPROM 来配置器件可能有价值。 有些使用 I2C 控制器实现的补丁未通过 EEPROM 实现。
若要独立调整 TX FFE 系数、需要在 EEPROM 中多次使用该"宏数据包"。 要选择通道、请修改通道使能数据。 通道使能位映射到通道。 换句话说、第0位选择通道0、第7位选择通道7。 要修改通道0和1、请使用通道 ENABLE = 0x03。

谢谢!
Drew
您好、Miller:
我假设您使用的是0x00或0x80。 您可以尝试不使用的任何模式吗?
->我们默认 uesd 0x00:直接连接 和它们之间有什么不同 0x00:直接连接 和 0x80:模拟低延迟路径 ?
您是否有可用于连接器件的 I2C 控制器?
->我们的系统没有 I2C 主控制器、但我使用 TI i2c 主器件软件狗+TI-DS560-Latte 进行调试。
若要独立调整 TX FFE 系数、需要在 EEPROM 中多次使用该"宏数据包"
->我仍然不明白 "宏数据包"的次数 方法 和 编程方法、您是否可以提供示例文件(如 EEPROM_ConfigUpdateSingle)供我们 参考?
谢谢。
尊敬的 Kevin:
我们默认使用 0x00:直线连接 ,而 0x00:直线连接 和 0x80:模拟低延迟路径之间有什么不同 ?
->主要区别是 直接模式0x00 执行 SERDES 功能块、而 模拟低延迟模式0x80 该功能块。 这些模式的功能相似、但有一些不同的内部数字配置。 因此、我相信你们尝试一下会很有价值 模拟低延迟模式(0x80) 看看您是否发现了相同的问题。

我们的系统没有 I2C 主控制器、但我使用 TI i2c 主器件软件狗+TI-DS560-Latte 进行调试。
->根据模拟低延迟模式测试的结果、我认为尝试使用 I2C 主控制器通过 API 来配置器件、以确定您观察到的行为是否由 EEPROM 配置造成可能有价值。
我仍然不明白 "宏包"多次 意味着 和 如何编程它,你能提供示例文件(如 EEPROM_ConfigUpdateSingle )作为我们的 参考吗?
->宏数据包由操作码、操作数以及相关操作数组成。 对于 TX FFE 宏、这包括操作码(0x0C)、操作数(6)、然后是操作数(通道启用屏蔽、TX FFE 屏蔽、预2值、预1值、主值、 POST 1值)。
我已经附加了一个示例文件。 在此文件中、我只需在 EEPROM_810部分中手动设置 TX FFE 值。 请注意、在附加的文件中、第一个 TX FFE 宏数据包配置通道0-3、第二个 TX FFE 宏数据包配置通道4-7。
e2e.ti.com/.../EEPROM_5F00_ConfigUpdatedSingle_5F00_Manual_5F00_TX_5F00_FFE.xlsx

谢谢!
Drew