This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS42BR400:热特性

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425304/ds42br400-thermal-characteristics

器件型号:DS42BR400

工具与软件:

您好!

我正在 选择均衡器、其中需要5个通道 支持高达3.2Gbps 的数据速率。 在我的初始搜索中、虽然该数据表缺少 最大工作结 温、但该器件似乎是一个潜在的竞争者

请问能否提供这个属性?

在实际指定器件方面、我还将邀请您提出任何建议。 我的要求如下:

  • 数据速率=高达3.3Gbps
  • 最低存储温度=-54摄氏度
  • 最大值 理想情况下、工作温度= 100摄氏度以上。 (如果最大 此外、还指定/提供该部件的工作结温。)
  • 通道数=理想情况下为5倍、但如果上述热属性适用于相关器件/可提供、我很高兴能够展示同一器件的多个实例。

提前感谢!

Pete。