This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:关于 TFP401

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425096/tfp401-about-tfp401

器件型号:TFP401

工具与软件:

TFP401支持以下分辨率。 ...

1、VGA:640*480、60Hz

2、SVGA :800*600,60Hz

3,XGA  :1024*76860Hz

4、WXGA:1280*76860Hz

5、Quad-VGA:1280*96060Hz

6、SXGA:1280*1024,60Hz

7,FHD :1920*1080,60Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TFP401可以支持任何低于165MHz 的像素速率。

    像素速率的估算方法如下:Vactive * Hactive * 1.3 *刷新率

    示例) 1920 * 1080 * 1.3 * 60 = 161.74 MHz。  

    支持所有低于此值的分辨率。

    TFP401支持您要使用的所有分辨率。