This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:输出图像不稳定

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914A-Q1, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424143/ds90ub914a-q1-output-image-not-stable

器件型号:DS90UB914A-Q1
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具与软件:

我们使用 板上的 DS90UB914A-Q1来解串来自 OEM 摄像头的信号。   某些电路板的输出图像 不稳定。 请帮助我们审查私有主题中的布局、以查看是否存在任何问题。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否提供有关您的系统和所看到内容的更多详细信息? 图像如何不稳定、您是否看到视觉中断或黑屏? 是否报告了任何错误? 这里使用的是哪个伙伴串行器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darrah:

    请观看 该问题的视频。串行器为 DS90UB913。 尚未研究任何误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Darrah:

    对于其中一些人、我们确定 UB914是罪魁祸首、因为如果我们将其更改为新的、它可以解决该问题。 我们是否有可能向您发送一些"不良" IC 以进行分析? 我们想要看看它们是假冒的还是在 PCB 制造过程中损坏的。 我们还发现、与可输出稳定图像的电路板相比、电流要小几十 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够访问器件寄存器(913和914)来确定报告了哪些错误? 器件的误差容差因 器件而异。 对于面临相同错误和条件的不同器件、通常会以不同的方式响应和恢复。 先从914寄存器0x1A、0x1B 和0x1C 开始、而在913寄存器0x0A、0x0B、0x0C 开始检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darrah:

    无法访问寄存器。 买了 USB2ANY 但它停止工作两周后,他们拒绝更换它。  

    我们又找到了一个结果。 如果我们将 VDDIO 电压从3.3V 降低到3.2V、它可以解决该问题。 我们能从中找到什么呢? 这是该板的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在没有寄存器值的情况下、很难确定器件的行为。 SoC 是否具有 I2C 访问权限来读取寄存器?

    您是指913还是914的 VDDIO 吗? VDDIO 信号的预期电压为3.3V、但器件运行在建议的工作范围内不会变化。  913和914的电源信号上是否存在大量噪声? 如果存在噪声、较高的电压可能会导致引脚上的电压超出工作范围。 去耦电容器与数据表中的建议值不同、因此可能未对信号进行正确滤波。 您还应验证是否遵循了数据表第10.1.2节中列出的电源时序。 额外的测试是移除 PoC 网络并为串行器和成像仪使用不同的本地电源、这样可以消除 PoC 网络对系统的任何噪声或影响。