This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:引脚6 SCL2有一个异常尖峰、导致不正确的 HDMI EDID 信息并使显示器无法显示。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426572/pca9306-pin-6-scl2-has-an-abnormal-spike-causing-incorrect-hdmi-edid-information-and-making-a-monitor-not-to-display

器件型号:PCA9306

工具与软件:


尊敬的 TI 团队:
我们正在使用器件 PCA9306DCUR 来从1.8V 至5V I2C 接口进行电平转换。 原理图如下所示。 这是 HDMI DDC I2C 的应用。

当系统的 HDMI 连接到 VGA-UHDSP2、然后连接到显示器(如图所示)时、我们遇到显示器无法显示的问题。 但直接连接到显示器工作正常。

我们测量了 DDC I2C 信号、在第8位期间 SCL2 (PIN6)上出现异常尖峰(如波形所示)。 这种异常尖峰会导致 EDID 信息不正确、并使显示器无法显示。

不过、当我们在 PCA9306USG 或 RUNIC RS0302上将 TI PCA9306DCUR 替换为时、SCL2上没有异常尖峰、并且用于监控连接的 HDMI 到 VGA-UHDSP2可以获取正确的 EDID 信息并正常运行。
当我们切换回 TI PCA9306DCUR 时、尖峰重新出现。 由于在 PCA9306USG 或 RUNIC RS0302上没有问题、我们认为问题不是由 VGA-UHDSP2引起的。

什么可能导致 SCL2上出现异常尖峰?
您能否提供解决此问题的任何潜在解决方案?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵贵强

    我怀疑引脚6 (即引脚3)的相应输入噪声过大、在预期为低电平时无法触发高电平、并且在与系统交互时、TI 器件的输出阻抗可能与 ON / RUNIC 器件略有不同、以发现阻抗不匹配和误触发的情况。

    我还建议使用串联阻尼电阻器来帮助抑制任何噪声、从而减轻无效的触发、谢谢。

    此致、

    Michael。