This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:每个通道的数据速率

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426453/sn65dphy440ss-datarate-for-each-lane

器件型号:SN65DPHY440SS

工具与软件:

您好!

我希望您确认遵循我的理解是否正确。

*根据数据表,您的描述如下。


这种"1.5Gbps"是否意味着每通道支持高达1.5Gbps?
如果是、我的理解是、此设备总共支持4个通道、最高支持6 Gbps 是正确的吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的。 每通道1.5Gbps。