This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:适用于拉高5V 应用的 I2C VIH/VIL

Guru**** 2893690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422621/tusb322i-i2c-vih-vil-for-pull-high-5v-application

器件型号:TUSB322I

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们可以在数据表中找到 I2C VIH/VIL 数据、但只能在1.8V~3.3V 下找到它。 您能否分享5Vcc 应用的 VIH/VIL?

根据我的理解、VIH 应该是(~0.7)* Vcc、VIL 应该是(~0.3)* Vcc。

请与我们分享更多详细信息。 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    对于5 Vcc 应用、该器件仍支持每个数据表最多3.3V I2C。 因此、I2C 上拉电阻必须为3.3V。  

    谢谢!  

    J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J:

    在数据表中、I2C 可支持高达5V 的电压(第6.3节)。 此外、在 Intel CRB 中、他们建议客户上拉至5V。

    您能否帮助再次确认 I2C 是否将驾驶室拉高至5V?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论电源如何工作(因此 VIL 非常低)、I²C μ A 开关电平均设计为与1.8V 兼容。 您可以将其上拉至更高的电压、但绝对最大额定值和建议运行条件相互矛盾。 无论如何、当 VDD = 5V 时、您可以上拉至5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    为了澄清、如果我将 I2C 电平拉至5V、VIH 和 VIL 电平仍会 符合 数据表中的3.3V 规格?

    此致!

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    我正在就此问题与同事进行咨询、因此一旦我听到对方的声音、我会马上与您联系。

    此致!
    J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第6.3节定义了 SCL/OUT2和 SDA/OUT1为 OUT1和 OUT2信号时的电压范围。 如果您看看第6.5节、它指出 I2C 电压范围为 1.65V 至3.6V。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的澄清。 但是、我仍然不清楚应 根据数据表中的哪些数据来确定 I2C 电压。 是3.6V 还是5V? 如果它只能拉至3.6V 最大值、 为什么 Intel CRB 建议拉至5V。  

    感谢您的支持!

    此致!

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    有任何相关更新?

    此致!

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:
    您只能上拉至3.3V、因为 TUSB322I 可支持高达3.3V 的 I2C。 数据表还会显示5V 最大值、因为这些引脚用于 GPIO 模式(作为 OUT1和 OUT2)、在这种情况下、您可以支持高达5V 的电压。 但是、12C 模式上不是这种情况。  
    谢谢你。  

    此致!
    JAE