This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814S-Q1:关于链路时间

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424390/dp83tc814s-q1-about-the-linkup-time

器件型号:DP83TC814S-Q1

工具与软件:

您好、Melissa、

正如我们在以下链接中所讨论的:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373625/dp83tc814s-q1-about-led-configuration-question/5305821?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252525252520user%25252525253A493884#5305821

您告诉我们、链路接通计时器从发送 PAM3空闲信号开始(红色)。

我想进一步确认这个链接时间、是红色截止日期还是 紫色截止日期?

此致!

Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的团队成员将很快为您提供帮助。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!

    今天你们的团队成员能给我答案吗?

    我需要紧急知道这一信息。

    此致!

    Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    SNLA389 介绍了测量链路建立时间的过程。 建议在最后一个寄存器已被写入时通过 IO 状态给出指示器。 然后、可以测量此点与链路状态变为高电平的点之间的时间(轮询寄存器0x1[2]或监控 LED_0状态)。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在下面的 E2E 中、我与 您团队的其他同事讨论了 LED_0延迟的问题。

    您的团队建议我们测量 TRD_P/M

    那么我不会遵循哪种方法。

    此致!

    Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    LED_0不应有任何延迟作为链路状态。

    [报价 userid="493884" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424390/dp83tc814s-q1-about-the-linkup-time "]

    [报价]

    您能否分享这张相同的示波器屏幕截图、但这次也使用 LED_0进行监控。

    对于链路建立时间的开始、可将 LED_1驱动为低电平、以指示初始化脚本完成。 请在初始化脚本中的最后一次0x1F=0x4000寄存器写入后添加一个寄存器、以强制将 LED_1引脚置为低电平。 0x451位[4]= 0且位[5]= 1。  

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    您能否分享这一相同的范围截屏、但这次也监控 LED_0。

    在波形中添加 LED_0。

    粉色波形指示初始化脚本中最后一次的 ox1F=0x4000寄存器写入。

    此致!

    Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    明白了、感谢您的更新。 我看到现在的链路建立时间大约为16ms (粉色和绿色上升沿之间的时间)、完全在 IEEE 规范范围内。 这是否能满足您的要求?

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    在这种情况下、链路时间符合 IEEE 规范。

    它有一些延迟、优于  TRD_P/M

    它是否使用 LED_0进行链路指示?

    此致!

    Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    LED_0可用于链路指示、是的。 如图所示、在 TRD_P/M 达到全振幅的同时、LED_0也会变为高电平。

    谢谢!

    David