This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:TID 号(USB 标识认证)?

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041EVM, TUSB8041-Q1, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418871/tusb8041-q1-tid-number-usb-logo-certification

器件型号:TUSB8041-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB8041、TUSB8041EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

TUSB8041IPAPRQ1是否有 TID 号(USB 标识认证)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师:

      是的、所有 TI 集线器都有 TID、请让我检查并告知您。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师:

      TUSB8041-Q1  器件的 TID 为330000056。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    如何使用 TUSB8041进行 OTA 评估?
    我可以通过 USB 接口进行编程器(空)或更新(已经有数据)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 OTP?

    我们有通过 USB 接口编写 EEPROM 或 OTP 的程序工具。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我是否可以通过 TUSB8041EVM 工具执行 OTP? 它是否与 Linux 兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OTP 工具适用于 Windows。

    OTP 通常由 TI 完成、客户可以将其用于 手动更改配置以进行调试、因此不建议将其用于生产。

    在生产中、如果客户计划更改配置、可以使用 EEPROM 或 SMBus

    好的

    Brian