This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825EVM:DP83825IRMQR

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425848/dp83825evm-dp83825irmqr

器件型号:DP83825EVM

工具与软件:

您好!  

我 想 通过 RMII 接口将 DP83825IRMQR 与 MCU 相连、所以对于 RMII REF 时钟 、我需要将50MHz t/LED2连接到 MCU 的 REF_CLOCK 引脚、或者需要直接从晶体振荡器输出端连接、在这种情况下、我需要50MHz 的振荡器。 请帮我解决这个问题、提供一些参考设计、并告诉我25MHz 的首选振荡器和晶体器件型号

此致、

Harsha.