This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:变压器极性兼容性

Guru**** 2482545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426003/dp83848q-q1-transformer-polarity-compatibility

器件型号:DP83848Q-Q1

工具与软件:

我想看看以下 器件(P/N:SM91072AL)是否可以正常使用、因为我们产品中以前使用的器件已停产。



如果变压器上的极性标记不匹配、此部件是否仍能正常工作? 以前停产的变压器具有相反的极性标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    我能够验证列出的器件是否满足 DP83848磁隔离的要求。 它还具有建议的(但不是必需的) CMC、可实现更好的 EMI 性能。 这些要求在数据表的第6.2.1.4节中列出

    此致、

    Vivaan