This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-PODL-EVM:在哪里可以找到 EVM 设计文件和要使用它的软件?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425789/dp83td510e-podl-evm-where-can-i-find-the-evm-design-files-and-the-sw-to-use-it

器件型号:DP83TD510E-PODL-EVM

工具与软件:

THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    以下是 EVM 设计文件:

    tidrive.ext.ti.com/.../c1516827-bffb-4665-8bfd-f905fc14fc29

    访问代码: 7Mu[Cph7.

    关于 SW、已使用相应固件刷写板载 MSP。

    对于 PHY 寄存器访问、请参阅此工具:

    https://www.ti.com/tool/USB-2-MDIO

    谢谢!

    Evan