This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83561-SP:最大压摆率和放大器;差分电压?

Guru**** 2482545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425892/dp83561-sp-max-slew-rate-differential-voltages

器件型号:DP83561-SP

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我正在研究 DP83561、 我注意到数据表中没有电源的最大压摆率。

是否存在最大电压差、看看 数据表中未列出的任何压摆率规格是否可能导致器件电源斜升时出现问题?  

我在下表中整理了几个边沿用例、并想知道这些斜坡时间是否在器件序列中被视为有效。 如果您能提供这些信息、请告诉我!

 

有所不同

VDDA2P5斜坡时间(ms)

VDD1P1斜坡时间(ms)

有效?

级联结构

1.

10.

50.

 

2.

1.

90

3.

90

1.

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335309/dp83561-sp-power-sequencing-questions?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83561-SP#

谢谢!  

Filipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    对于差分电压、我不确定这里问的是什么。

    对于 PHY 的压摆率、斜升速率位于加电时序第6.6节中。 通常在0.5ms 至100ms 范围内。 我们还给出相对于2.5V 和1.1V 电源的最大偏移1.8V 斜升时间。

    根据您提供的表格、这些应该都能正常工作。

    此致、

    Gerome.