This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBCA4:处于 I2C 模式时的引脚14翻转引脚下拉

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425844/ts3usbca4-pin-14-flip-pin-pull-down-when-in-i2c-mode

器件型号:TS3USBCA4

工具与软件:

尊敬的团队:

请帮助查看原理图、并告知我在 TS3USBCA410处于 I2C 模式下时是否存在下拉或使引脚14悬空的问题。 此外、如果需要在原理图中修复其他问题、还需要您的帮助。

谢谢!

e2e.ti.com/.../GEMTREE_5F00_TI_5F00_MUX_5F00_241016.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我会说、将 FLIP 引脚下拉至接地可能更好。 器件可能会在启动时探测该引脚并将该设置用作默认设置、因此最好根据您需要的任何默认配置将其拉至高电平或低电平。 即使您使用 I2C、也不必担心只需将其下拉。

    对于其他注释、我们建议在 VCC 引脚附近放置0.1 μ F 和1 μ F 的电容器、以帮助对电源进行去耦。

    否则、我认为我没有任何其他输入。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan