This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1501:如果散热焊盘未正确连接到 GND、会发生什么情况?

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425809/tlk1501-what-will-be-happen-if-thermal-pad-is-not-attached-properly-to-the-gnd

器件型号:TLK1501

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在生产时发现故障问题。

如果 IC 的散热焊盘未连接到 PCB 的 GND、则 IC 在运行时发热、最终关断。

如果他们使用低温喷雾到 IC 的顶部、它将正常运行几秒钟、然后再次关闭。

行为是否正常?

(散热焊盘未正确连接到 GND 且发生故障时、出现加热症状)

您是否有关于由于升温而导致的故障函数的任何数据?

(例如、IC 中的多路复用器在升温时不工作)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯