This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:使用引脚控制时的默认设置

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425742/ds125mb203-the-default-setting-when-use-pin-control

器件型号:DS125MB203
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

嗨、团队:

我是 ZTE 的 FAE Jayden。 ZTE 正在 5G 无线基础设施项目中使用 DS125MB203SQ/NOPB。  对于在10Gbps 串行器/解串器链路中使用的此器件、他们有一些问题。

  1. 因为它们没有用于 SMBus 控制的资源、所以想要使用引脚控制。  他们是否可以使用此设备 来支持10Gbps 串行器/解串器链路?  默认的 CTLE 放大增益(dB)是多少?
  2. 我发现 MODE 引脚可配置为支持 PCle、10GE、10-KR 协议。  如果 中兴需要支持其他协议、则应将 MODE 引脚配置为什么? 例如通信系统中的 CPiR 协议。
  3. 输入和输出都需要交流耦合电容器。 这两个电容器的建议值是多少?

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

     引脚控制可能可用于支持此应用、但我建议使用 IBIS-AMI 模型执行高速仿真、以确认引脚模式下的设置对于此用例而言已足够。 产品网站上提供了 IBIS-AMI 模型。

    我还建议在 ENSMB 引脚上设计电阻器选项、以配置 SMBus 模式以及 SDA/SCL 访问接头。 SMBus 模式对于调试非常有用、访问接头可以连接到外部 USB2ANY 或其他 SMBus/I2C 控制器。

    请参阅数据表中的"均衡器设置"表。 CTLE 增益可通过 EQ_Dx 和 EQ_Sx 引脚上的输入电压电平进行配置。 最佳水平取决于传输通道上的插入损耗。

    2. MODE 引脚的描述有点不清楚。 每个设置都会调整信号链、不需要与列出的协议一起使用。

    • 0:限制模式。 使用最适合 PCIe Gen1/2和10GE 的限制特性配置信号链。
    • Float:自动模式。 转接驱动器检测传入的数据速率并为 PCIe Gen1/2速率选择限制模式、为 PCIe Gen3速率选择线性模式。 仅适用于 PCIe 应用。
    • 1:线性模式。 使用输入到输出波形线性度配置信号链。 线性模式非常适合传递链路训练和自动协商等反馈协议、非常适合 PCIe 第3代和10G-KR。

    我不熟悉 CPiR 协议、因此目前不推荐哪种模式更适合。

    3.我们建议使用100nF 至220nF 范围内的交流耦合电容器、封装尺寸为0402或更小。

    此致!

    卢卡斯