This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:IC 的使用寿命

Guru**** 2865910 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4446, HD3SS6126, HD3SS3212, HD3SS2521, TMUXHS4212, HD3SS3220, TMUXHS221, TS3USB221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423349/hd3ss6126-longevity-of-the-ic

器件型号:HD3SS6126
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212HD3SS2521TMUXHS4212、TMUXHS4446 HD3SS3220TMUXHS221TS3USB221E

工具与软件:

您好、TI 团队:

您能否提供有关 IC (HD3SS6126)在游戏产品中使用的使用寿命的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    要查找此信息、您可以使用 TI.com 上的此页面来确定寿命: https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp。以下是针对此器件的搜索结果: e2e.ti.com/.../results-_2800_1_2900_.xlsx

    我们对特定游戏产品没有任何结果。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan Kitto、您好!

    感谢快速响应。  

    请推荐替代的 IC、它与 HD3SS6126具有相同的功能。 (https://www.ti.com/product/HD3SS6126)

    谢谢!

    Aakash Darji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    您对替代 IC 有什么要求? 我们没有任何专为游戏应用而打造的产品、如果这正是您所需要的。

    如果您正在寻找一款同时具有 USB3和 USB2多路复用器的产品、则可选择 HD3SS3212 和 HD3SS2521器件。

    对于 USB3.0、我们有 HD3SS3220、TMUXHS4446和 TMUXHS4212。

    对于 USB2.0器件、我们有 TMUXHS221和 TS3USB221E。

    如果这些工具对您有用、请告诉我。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan Kitto、您好!

    感谢快速响应。  

    "我想基于 IC (HD3SS3212)的使用寿命来使用它。"

    谢谢

    Aakash Darji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    那么、HD3SS3212应该适合您。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan