This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:MAX232的通信问题

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426979/max232-communication-issue-of-max232

器件型号:MAX232

工具与软件:

你(们)好

 RS232芯片(MAX232DRG4型)用于充电桩产品的板间通信。  客户发现、 当一些桩在现场充电时、会发生板间通信故障。 停止充电后、故障消除(即 RS232未通信)。

他们想好奇,如果你能给出一些见解,他们可以做什么下一个步骤来确定它,并找出原因?

他们测试通信波形、看起来正常、在实验中没有找到问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!  

    最初、这听起来像是一个干扰问题。 我想知道周围的线路是否耦合到 RS -232总线。 我有几个问题和后续步骤:

    • 您能将原理图和布局发送出去吗?
    •  他们能否在充电和不充电的情况下探测 RS -232总线?
    • 了解允许和不允许充电的 ROUT 和 TIN 引脚也大有裨益。  

    此致、

    Ethan