This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:nINT

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426978/tcan4550-q1-nint

器件型号:TCAN4550-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

如果 SPI 导线断开并且该器件中的 SPIERR 标志为高电平、则 nINT 是否插入低电平?

此致、

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、

    是的、SPI 错误将始终设置 SPIERR 标志、nINT 引脚将通过变为低电平来反映这一点。

    nINT 引脚是全局中断引脚、当寄存器0x0820和0x0824中任何未在寄存器0x0830中禁用的位设置为"1"时、此引脚将被置位为低电平。  可禁用大多数中断位以使 nINT 引脚有效、但寄存器0x0830中的某些位(例如 SPIERR)无法禁用。

    此致、

    Jonathan