This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS314:任何支持25Gbps 高速以太网的 ESD 保护产品

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04, ESDS314, TPD1E0B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426346/esds314-any-esd-protection-products-that-support-25gbps-high-speed-ethernet

器件型号:ESDS314
主题中讨论的其他器件: TPD1E0B04、TPD1E01B04

工具与软件:

嗨、团队:

ESDS314支持高达5Gbps 的高速接口、但是否有任何 ESD 保护产品支持25Gbps 高速以太网?

若否、有否计划在日后发展该等产品?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyoshei:  

    我们的产品系列中有两款能够支持超过25Gbps 速度的器件: TPD1E0B04 和 TPD1E01B04 。 它们都是单通道 ESD 二极管、这意味着您需要多个器件来保护以太网线路。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie:

    我的客户使用一条分为四个通道的100Gbps 高速以太网线。

    因此、他们正在寻找一个可处理25Gbps 高速以太网线路的 ESD 保护 IC。

    您是否有这样的器件?

    TPD1E0B04和 TPD1E01B04支持高达20Gbps 的速率、对吧?

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:  

    TPD1E01B04和 TPD1E01B04均支持超过25Gbps 的速度。 我们使用典型特性部分中显示的插入损耗图来计算估算的数据速度。 所以查看图形时、求出频率为3dB (~50%功率点)、然后使用等式、数据速率= 2*频率。  

    对于 TPD1E0B04、该图达到2.5dB、因此我们可以使用它来获得大约60Gbps 的数据速率。 对于 TPD1E01B04、有两种封装、插入损耗也有所不同。 对于 DPL 封装、该器件可支持~50Gbps、而对于 DPY、该器件可支持~40Gbps。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致!

    McKenzie