This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:适配卡(x4、x8、x16)

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5421, DS320PR412-421EVM, DS320PR410-RSC-EVM, DS160PR410, DS320PR410, SN75LVPE5412, DS320PR810, SN75LVPE4410, HD3SS3412, DS320PR822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415149/ds160pr410-adapter-card-x4-x8-x16

器件型号:DS160PR410
主题中讨论的其他器件: DS320PR410SN75LVPE5412、SN75LVPE5421 DS320PR810SN75LVPE4410HD3SS3412DS320PR822、DS320PR412-421EVM 、DS320PR410-RSC-EVM

工具与软件:

你(们)好

您能否帮助检查以下适配器卡(x4、x8、x16)的方框图。 是否需要调整或其他更好的组合来推荐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    PCIe x4第4代:DS320PR410在这可能是更好的选择、因为这款转接驱动器比 DS160PR410具有更好的线性度。 DS160PR410还支持 Gen4 x4用例。

    PCIe 第5代多路复用器/多路信号分离器:对于这里的通道数量、我有点困惑。 MB 上是否有8条信道可以发送到 PCIe x8插槽或 PCIe 0x16插槽/从 PCIe 0x16插槽接收? 如果是这种情况、最佳选择是在 MB 上使用2个 SN75LVPE5412部件-->适配卡方向、在适配卡上使用2个 SN75LVPE5421部件--> MB 方向。

    PCIe x8第5代/第4代:4个单元 DS320PR410可能是此处的最佳选择。 与 PR810相比、PR410发生的串扰更少、因为通过芯片路由的通道更少。 DS320PR410和 DS320PR810都将支持此用例。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的评论

    PCIe x4第4代:是否可以将其更改为 SN75LVPE4410? 客户在以前的项目中使用过它

    PCIe 第5代多路复用器/多路信号分离器:所以 TX 和 RX 中需要使用不同的项、对吗? 本系列不像 HD3SS3412那样具有双向通信功能、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    是的、SN75LVPE4410可以用于 PCIe x4 Gen4。 请注意、该器件与 DS160PR410引脚对引脚兼容、但功能更为有限。 具体来说、它的温度范围较小、不支持 I2C 主模式(外部 EEPROM 编程)。 请参阅随附的演示文稿。

    e2e.ti.com/.../8228.TI_5F00_PCIE_5F00_Gen4_5F00_Redrivers_5F00_Comparison.pdf

    是的、这是正确的、多路复用器和多路信号分离器需要使用不同的 PN。 我们没有任何用于 PCIe 第5代的双向转接驱动器+多路复用器/多路信号分离器。 SN75LVPE5412是一款具有1:2多路信号分离器的4通道转接驱动器、SN75LVPE5421是一款具有2:1多路复用器的4通道转接驱动器。

    或者、客户可以使用4个 DS320PR822。 这是一款具有集成2x2交叉点的8通道转接驱动器、可配置为多路复用器或多路信号分离器。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复!

    您能否帮助提供参考 原理图 DSN 文件? SN75LVPE5421/412

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    请点击产品网站上的"立即申请"。 批准后、您将可以访问所有 PCIe Gen5转接驱动器的设计资源、包括原理图、IBIS-AMI 和编程指南。 DSN 文件位于标题为 DS320PR412-421EVM_DSN.zip 的文件夹中。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否还提供 DS320PR810/410参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    DS320PR810和 DS320PR410 EVM 原理图文件也包含在 Gen5转接驱动器安全文件夹中。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以帮助检查以下 ds320pr412/21原理图和任何需要调整的问题吗

    e2e.ti.com/.../ds320pr412.pdf

    此外、PI3EQX32904推荐 DS320PR410还是 DS320PR810?

    是否有 DSN 文件? DS320PR810和 DS320PR410

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    请允许我在美国时间本周结束前查看原理图并提供反馈。

    我发现  PI3EQX32904是一款4通道转接驱动器、因此这一标准最匹配 DS320PR410。 但是、这些转接驱动器不兼容引脚。

    我们没有 DS320PR810和 DS320PR410的 DSN 文件。 DS320PR410-RSC-EVM 和 DS320PR810-RSC-EVM 安全文件夹中提供了 Altium 设计文件。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的大力帮助

    另外、我想问一下 DS320PR410和 DS320PR412之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    DS320PR410是一款用于 PCIe 第5代的4通道线性转接驱动器、支持高达32Gbps 的速率、不包括多路复用器、多路信号分离器或交叉点。

    DS320PR412是 SN75LVPE5412的旧器件型号、在产品发布前使用。 如果您看到对 DS320PR412和 DS320PR421的任何引用、则这些产品与 SN75LVPE5412和 SN75LVPE5421等效。

    SN75LVPE5412是一款具有1:2多路信号分离器的4通道线性转接驱动器、适用于第5代 PCIe。

    SN75LVPE5421是一款具有2:1多路复用器的4通道线性转接驱动器、用于第5代 PCIe。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    这是我对原理图的反馈。 请注意、我仅回顾了直接连接到 U36、U37、U38和 U39的网络。 客户仍有责任确保其设计按预期运行。

    e2e.ti.com/.../SN75LVPE5412_2D00_21_5F00_Schem_5F00_Review.pdf

    这是我在 PD 引脚部分引用的幻灯片。

    此致!

    卢卡斯