This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31:IC 的极性校正?

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD888, THVD1505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426728/am26lv31-polarity-correction-on-ic

器件型号:AM26LV31
主题中讨论的其他器件:THVD1505、SN65HVD888

工具与软件:

大家好!

我们将一些 DS26LV31TM 替换为 AM26LV31C、期望直接替换。 完成更改后、我们似乎会收到来自全新 AM26LV31C 器件的反极性信号...

DS26LV 系列和 AM26LV 系列是否有任何显著差异、可能导致信号极性从一个芯片反转至另一个芯片、例如极性校正? 这可能源于我们电路板上的其他一些问题、但认为这是一个很好的起点、因为它似乎是我们电路板中唯一的部件差异...

提前感谢!!

Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    这不应该是这样的。 我们的422驱动器均不具有极性校正功能。 我认为极性校正仅出现在我们的 SN65HVD888和 THVD1505上。  

    您是否有可以仔细检查的原理图?

    您是否能够仔细检查连接以确保 Y/Z 引脚符合您的预期?

    您是否有发现的问题的范围?

    -鲍比