工具与软件:
大家好、我正在对422收发器进行雷击瞬态浪涌测试、但看到一些结果没有意义。 首先、我有外部 TVS 保护和串联电阻、详见数据表第24页(链接到下面随附的数据表)。 外部 TVS 按预期工作、但在测量收发器的 Tx 引脚时、我可以看到它正在通过收发器传导。 这个结论是由于串联电阻上测得的压降引起的。 在 Tx 引脚上测量的电压与 TVS 响应不同、收发器具有非常低的阻抗。 下面附上在收发器的 TX 引脚上测量的波形屏幕截图。 请注意、电流迹线是对盒引脚的测量电流输入、因此包括外部 TVS 和器件导通。
我想了解收发器为什么进行导通、我认为更多地了解集成保护功能会有所帮助。
谢谢
附注:我可以告诉我不是通过输出推挽驱动器进行导通、因为如果我降低瞬态电平、我就不会进行导通。