This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:UVcc 阈值上升后、nRST 上升

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426575/tlin1028-q1-nrst-up-after-rising-uvcc-threshold

器件型号:TLIN1028-Q1

工具与软件:

Eric、您好

我发现这个关于 nRST 的线程。  

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236747/tlin1028-q1-time-until-nrst-pin-to-be-pulled-low

如果触发欠压、则指定时间 tDET (UVCC)。

我正在寻找在电压再次上升并超过欠压阈值后 nRST 所需的时间

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    该时间在数据表中指定。

    此致、

    Sean