This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:以太网收发器是间歇性的。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426482/dp83822i-ethernet-xcvr-is-intermittent

器件型号:DP83822I

工具与软件:

以太网 XCVR 存在间歇性问题。 在引脚23上应用了25MHz 振荡器。 以太网 XCVR 的 PN 是 DP83822IRHBT。

可通过示波器探测引脚2 (TX_CLK)、23 (XI)和25 (RX_CLK)。 在故障状态下、在引脚2和25上未观察到时钟。  引脚23上的振荡器输入被存在并且在25 MHz 上被测量。  在工作状态下探测装置时、引脚2 (TX_CLK)、23 (XI)和25 (RX_CLK)显示良好时钟。  此时、我们认为问题出在 TI 以太网收发器中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    PHY 出现"失败"状态的频率如何?

    如果在存在有效输入时钟时没有输出时钟、则可能 PHY 未通电或损坏。

    要确认是否已通电、请探测 RBIAS 电阻器两端的电压(应等于~1V)

    要确认是否损坏、请使用另一主板对 PHY 执行 ABA 交换。

    谢谢!

    Evan