This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:TCAN1043A-Q1

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425661/tcan1043a-q1-tcan1043a-q1

器件型号:TCAN1043A-Q1

工具与软件:

您好、您能告诉我们如何在数据表中获取 RXD 引脚的电阻值、我无法看到任何基准  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:

    RXD 上不需要串联电阻器、如果要放置串联电阻器、建议值为10-33欧姆。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    感谢您的答复。 您能否确认我这一点是否适用于 CAN TCAN1044AV-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:

    是的、它也适用于 TCAN1044AV-Q1和任何其他 TI CAN 收发器。

    此致、

    Sean