This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:为什么 VDD 需要大于3.5V 才能广播3A 电流?

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426468/tusb320lai-why-the-vdd-needs-to-larger-than-3-5v-for-advertise-3a-current

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件:TUSB320

工具与软件:

大家好、团队

我的客户在一个项目中使用了我们的 TUSB320、其设计中的 VDD 为3.3V。  

他们更喜欢 在 Type-C 端口中通告3A 电流。  

但从我们的数据表可以看出、"要通告3A 电流、VDD 必须为3.5V 或更高。"  

您可以帮助确认吗? 为什么 VDD 必须>3.5V 才能 广播3A 电流?

如果我们使用3.3V VDD、这是否意味着我们只能 广播最大1.5A 电流?

谢谢

G. W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW、

    为什么 VDD 必须>3.5V 才能 广播3A 电流?

    这是为了确保 TUSB320LAI 在通告3A 模式时正常运行。


    如果我们使用3.3V VDD、是否意味着我们只能 广播最大1.5A 电流?

    如果使用3.3V VDD、则 该器件只能广播最大1.5A 电流。  

    如果您有其他问题、请告诉我。
    此致!
    J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW、

    VDD 必须为3.5V 或更高、以便在3A 电流模式下、我们的器件可以在 CC 线路上广播正确的上拉电阻。 CC 协商的电流模式由 DFP 在 CC1/CC2线上提供的上拉强度决定。 简而言之、更强的上拉=更高的电流模式。 要从我们的器件获得3A 上拉电阻、VDD 必须为3.5V 或更高。

    如果我们使用3.3V VDD、是否意味着我们只能 广播最大1.5A 电流?

    是的、这是正确的。 当 VDD 为3.3V 时、我不建议使用3A 电流模式设置。 这样做可能会干扰 CC 协商或协商错误的电流模式。

    如有任何问题、请告诉我。

    此致!

    Shane