This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510E-EVM

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426203/dp83td510e-evm-dp83td510e-evm

器件型号:DP83TD510E-EVM

工具与软件:

在 CAT6电缆的 SPE(单线对以太网)测试中,每100米的电阻为8欧姆,其工作距离长达600米,在1.5平方毫米10导线电缆上工作距离仅300米,电阻值为每100米2欧姆。

我们的阻抗匹配电路为100欧姆。
在2.4V p2p 下运行 PHY。

为了达到2km 或增加距离、我们需要进行哪些修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享所用电缆的确切型号? 我想查看数据表以了解插入损耗规格。

    我们在此处详细了解了用于延长电缆长度的推荐电缆规格和 PHY 配置:

    https://www.ti.com/lit/an/sluaaa9a/sluaaa9a.pdf

    为了进行快速测试、我们现在可以尝试、禁用自动协商应该可以延长电缆长度:

    MMD7:0x200[12]='0'//寄存器写入以禁用自动协商

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的数据表

    https://finecabcables.com/technical-data.html

    1.5平方毫米10芯电缆 、ISO-694、CM/L000161458

    禁用自动协商、测试未发现性能变化  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否帮助我了解此电缆的特性阻抗-我无法从链路找到它。

    我们为上面的应用手册中显示的100 Ω 和125 Ω 特性阻抗电缆提供了端接电路建议、我想将这些建议与您的电缆类型联系起来。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步而言、我们 EVM 的默认端接电路专为100 Ω 特性阻抗电缆而设计(上面应用手册中的图4-1)。

    如果电缆偏离此方向、则每个电缆的最大值将降低。

    谢谢!

    Evan