This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:SDK 版本

Guru**** 2766875 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426657/tusb422-sdk-release

器件型号:TUSB422

工具与软件:

我们是否可以将 SDK 包含在最终产品中进行发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    SDK 一词具体是什么意思? 软件开发套件 还有其他东西吗?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    tusb422_tcpm_v1.03.zip 中包含的 PDlib 文件

    谢谢!
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    如果要分发这些文件、则需要按照我们的要求遵循随这些软件文件提供或包含的版权和许可证清单。 PDlib 文件夹中的 version.h 文件中有一个版权示例、但它也应该位于每个文件的顶部。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan