This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:宽温度范围版本的结温范围

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426409/tusb9261-tjunction-temperature-range-for-wide-temperature-version

器件型号:TUSB9261

工具与软件:

尊敬的所有人:

TUSB9261IPVP 是宽温度版本。 我们检查了数据表、发现宽温度版本中并未提及结温范围。

您能否帮助确认宽温度版本的结温范围?  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    结温在数据表中。  看起来两个版本的最小值为-40°C、最大值为100°C。  这对客户来说是个问题吗?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!

    是否有可能获得结温读数?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    数据表中包含这些信息。  抱歉、我不确定您的要求。  您是否想知道结温的标称(典型)值是多少?

    数据表中提供了更多与计算结温相关的信息。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!

    感谢您的快速回复。

    我想知道您是否有可以查询 TUSB9261的结点的工具或命令。 就像您可以使用智能监控工具来获取驱动器的温度一样。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    我明白了。  不可以、无法监控结温。  如果您想这么做、我建议在 TUSB9261的封装上使用热电偶。

    此致、

    Nicholaus