工具与软件:
嗨、团队:
我以512kbps 的速率运行、在发送时运行正常、但在接收时逐渐丢失 INT 信号。
是否存在任何停止生成 INT 信号的情况?
当 INT 信号逐渐丢失时、INT 信号生成的时序会发生变化。
首先、INT 信号在 RX 起始位之前生成、但它会逐渐移位、以便在 RX 起始位之后生成、最后不再输出该信号。
要检查的零件为 INTA。
我假设您在使用16位过采样读取接收到的1位。
在本例中、我想知道读取的是什么位。
此致、
柳。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我以512kbps 的速率运行、在发送时运行正常、但在接收时逐渐丢失 INT 信号。
是否存在任何停止生成 INT 信号的情况?
当 INT 信号逐渐丢失时、INT 信号生成的时序会发生变化。
首先、INT 信号在 RX 起始位之前生成、但它会逐渐移位、以便在 RX 起始位之后生成、最后不再输出该信号。
要检查的零件为 INTA。
我假设您在使用16位过采样读取接收到的1位。
在本例中、我想知道读取的是什么位。
此致、
柳。
是否存在任何停止生成 INT 信号的条件?
当 INT 信号逐渐丢失时、INT 信号生成的时序会发生变化。
首先、INT 信号在 RX 起始位之前生成、但它会逐渐偏移、以便在 RX 起始位之后生成、最终不再输出信号。[/QUOT]您是否正在读取 LSR 以检查是否有任何传入字节有错误?
此设备有一个勘误表、发布于: https://www.ti.com/lit/er/sllz058a/sllz058a.pdf?ts = 1728501860852&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTL16C752C
由于出现错误、此器件基本上会出现组帧错误。 不过、如果您启用了接收器中断、这仍应该会生成 INT。
[报价 userid="497502" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422647/tl16c752c-int-signal-is-lost "]假设您在16位过采样下读取接收到的1位数据。
在本例中、我想知道正在读取什么位。
获得16倍采样的唯一位是 RX 线路上的传入位。
在 INT 丢失的情况下(我假设这意味着 INT 保持无效)、您是否能够提供所有可读寄存器的寄存器转储?
-鲍比
你好 Ryu、
①When 接收 TL16C752CRHBR 数据时、输出 int 信号
②Is 每次起始位时都会复位16位过采样?
它应该在起始位重新同步16x 时钟。 但是、如果它没有正确检测到停止位、则可能会丢失开始位。 因此可能不会进行重新同步。
这是由于我在这里提到的勘误:
-鲍比