This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:dp83867ir 是否可直接连接 RPi CM4 PHY 接口?

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, DP83869HM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420514/dp83867ir-can-dp83867ir-direct-connect-to-rpi-cm4-phy-interface

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件: DP83869HMDP83869

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

在我的电路板中、我想将 RPi CM4之间的以太网连接路由到 Xilinx Versal SoC (嵌入了 MAC 控制器)

我打算使用 DP83867IR 作为 SoC PHY 收发器。

在连接到 CM4之前、是否需要添加磁性旁路电容器或简单的旁路电容器可以?

 SoC-MAC => DP83867IR =>?? => CM4  

附录 CM4已具有板载千兆位以太网 PHY Boardcom BCM54210PE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    DP83867尚未针对电容耦合进行内部表征。  我们建议在此用例中使用分立式磁性元件。  

    DP83869HM 确实支持电容耦合。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您为我的设计提供替换器件。

    我的下一个问题是、对于电容耦合电路可以使用哪种电容器、是否有任何设计指南?

    假设对面的站点控制器是  Boardcom "BCM54210PE"、而 1000BASE-T 是我的目标。

    谢谢、此致、

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我们建议使用33nF 非极化电容器。 有关更多信息、请参阅以下应用手册:

    snla088a.pdf

    本文讨论了在100Base-TX 中运行的另一个部件、但它仍然适用于1000Base-T

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    很抱歉回复延迟、我最后有时间阅读应用手册、可以看到这种非典型方法可以支持100/1000Base-T

    但我仍然有几个问题想再次确认。

    1/本2013应用手册未涵盖"DP83869HM"部分、该器件是否支持无变压器配置?

    2/我看到应用手册上的示例仍然使用电缆来连接两端、但在本例中两个 PHY 都在同一个板上。

    我是否需要在两个电容之间或两个电容之间设置一个电容来进行极性反转?

    非常感谢。

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex!

    很高兴收到您的反馈、请在下面找到我的回复

    是的、 DP83869支持电容耦合。  

    2.这是一个很好的问题、感谢您 分享方框图、因为这会使您的问题立即变得清晰并且易于理解。 请参阅图 A .

    此致、

    Alvaro