This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:正负通道交换

Guru**** 2828355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427083/ts3dv642-q1-positive-and-negative-lane-swap

器件型号:TS3DV642-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想知道他们是否可以交换正负通道以实现更好的布局设计。 D0-通道(PIN6)中的 D0+数据和 D0+通道(PIN5)中的 D0-数据

此外、他们还想知道是否可以交换不同的数据通道以实现更好的布局设计。 D0通道(PIN5/PIN6)中的 D1数据以及 D1通道(PIN7/PIN8)中的 D0数据

我认为这是可以的、因为我看不到这些通道之间有任何区别。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、这些通道可以交换、但它们需要在输入和输出端交换。 如果您在通道 A 上使用常规通道排序而在通道 B 上使用交换排序、那么在公共通道上设计这可能会比较困难

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    客户将在输入侧和输出侧更换它们。  

    此致、

    Peter