This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD24:原理图审阅

Guru**** 2965000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427423/sn65hvd24-schematic-review

器件型号:SN65HVD24

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户希望在5V 电源和上拉电阻之间添加一个二极管 DX1、线路如下所示、以避免电源噪声的影响。

它是否带来了任何不良影响?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当电源低于总线电压时、该二极管才具有作用(即阻止电流)。 仅当节点断电或存在较大的接地漂移时、才会发生这种情况。

    这个二极管没有什么坏处、但我看不到它会如何减少噪声的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    我不建议在原理图中使用二极管。 正如 Clemens 指出的、它会影响总线上的电流。 当从驱动器模式切换到接收器模式时、这可能会成为一个问题、因为 R 引脚会短暂看到这种电流消耗。

    我会考虑添加端接 电阻器、因为它可以 改善信号完整性: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTB23

    此致!

    Ethan