This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:DP 和 DM 线路电压

Guru**** 2929770 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426827/tusb4041i-q1-dp-and-dm-lines-voltage

器件型号:TUSB4041I-Q1

工具与软件:

我正在使用 TUSB4041I-Q1 IC、这是一种4端口 USB 2.0集线器、上电后、DM 上会有1.9-2.0V 电压、DP 上会有2.69-2.7V 电压、尽管它们是 I/O 引脚。 那么 DP-DM 线路上可以获得这么高的电压吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jainam 您好:

      主机是否检测到集线器?

      您是否能在上电期间获取 DP/DM 上的波形?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、主机检测到集线器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果轮毂工作正常、则电压应该正常。

    好的

    Brian