This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:原理图审查请求

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427017/tca9803-schematic-review-request

器件型号:TCA9803

工具与软件:

你好。

请善良并帮助审阅客户原理图、使用 TCA9803提供您的反馈、并 最终帮助您提出任何建议(如果有)。

如果分辨率不好、让我知道我可以通过电子邮件发送。

感谢您发送编修

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    电路原理图看起来总体上良好。 但是、请参阅数据表中 建议 B 侧不要上拉的9.4.1.1。

    此外、移除 R71和 R72并将去耦电容器尽可能靠近电源放置(CAP 应为每个电源而不是每个 I/O)、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您能否确认它们不需要 B 侧上的外部上拉电阻器?

    根据客户端、B 侧连接到主器件、并且与2个从器件位于同一条线路上。 他们已经具有用于 I2C 总线的上拉电阻器、因此他们想知道是否可以保留或将其移除。  提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA980x 在 B 侧不与上拉电阻器一起工作。 您必须将其删除。