This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:将2个 TCA9617A 串联以获得1.2V 到5V 的电平转换

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, LSF0102, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426274/tca9617a-putting-2-tca9617a-in-series-to-obtain-levelshifting-from-1-2v-to-5v

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件: LSF0102TCA9406

工具与软件:

 I²C 正在开发一种能够 在1.2V 至5V 的电压电平范围内进行 I ² C 通信的工具。  设置能否以这种方式串联电压转换器?

与1个转换而不是2个转换相比、它会降低我们的通信速度吗? 我们的目标是 FM+。 在我们的通信工具中、PCB 上的2个 TCA9617A 器件彼此相邻。

您能否确认此设置有效?

 

谢谢

Wouter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不得将两个 TCA9617A 的 B 侧连接在一起。

    允许该电压范围的最简单方法是通过单个 LSF0102、VREFA = 1.2V 且 VREFB≥3.3V (对 I/O 上拉电压的唯一限制是它们不得小于 VREFA。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了正确理解它、使用 LSF0102、FPGA 信号应该是1.2V、而不是3.3V? 我们可以在3.3V 的条件下使用 VrefB、并在该侧 PU 电平达到1.2V - 3.3V? 对于更高的电压电平、我们只需要使 VCCB 与 PU 电平(3.3V - 5V)保持相同吗?

    另一方面、不能将2个 B 侧相互连接的原因是什么? 是否可以通过  在两者之间放置额外的器件来解决?

    您是否有另一个使其能够在 B 侧工作(1.2V 至5V、A 侧3.3V)的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、VREFA 应为1.2V。VREFB 可以是任何至少高出0.8V 的电压。 FPGA 和应用器件可使用1.2V 至5V 之间的任何电压

    (LSF 是一种非常奇怪的器件;VREFA/B 不是电源。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wouter:

    除了 Clemens 的反馈、请注意、TCA B 侧的 VOL 在0.48V 至0.58V 之间。这对于0.4V 的有效 VIL 来说太高、因此不建议连接2个 B 侧。 谢谢、如果有兴趣在两者之间放置一个额外的器件、那么有效 VOL < 0.4V 的器件就足够了。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    那么、如果我们用 TCA9406替代第一个 TCA9617、看看 Vol 和 Vil、这就是正确的解决方案吗?

    FPGA <->(A) TCA9406 (B) <->(B) TCA9617 (A)<->  应用

    请提供建议...  

    Wouter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会起作用。

    (与 LSF 类似、TCA9406是无源开关、但它已经具有内部上拉电阻器、因此您不应使用外部上拉电阻器来改进 VOL。)