This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB981-Q1:DS90UB981和线路故障检测硬件实现

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB981-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428075/ds90ub981-q1-ds90ub981-and-the-line-fault-detection-hardware-implementation

器件型号:DS90UB981-Q1

工具与软件:

您好!

我正在寻找 DS90UB981-Q1中适用于 GPIO 引脚10至13的原理图部分。

对于该引脚、链路有一个"故障检测功能"。 同一文档中引用了包含更详细信息的其他文档。

它是应用说明 snla322。 但我无法在任何位置找到它、此 文档缺失。

可能有人知道更多信息、并且可以提供适合该功能的原理图。

此致

P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我将通过电子邮件跟进、因为此文档不公开。

    此致!

    插孔