This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:同一器件的两个部件编号之间的差异

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428236/tlk2711-sp-difference-between-two-part-no-of-same-device

器件型号:TLK2711-SP

工具与软件:

它们之间有何差异  

TPS50601HKH/EM 和 TPS50601-A 请进行详细说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    我认为这个线程被分配到了错误的 org。 我将重新分配给负责此部件的团队。

    此致!

    卢卡斯